欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

粉末涂装(热喷涂法)

  • 2022.12.28 11:08:39
  • 米思米
  • 3181

   粉末涂料热喷涂是从金属粉末热喷涂发展而来的一种工艺方法,常用于聚乙烯、尼龙等热塑性树脂涂料。此外,当使用环氧树脂等热固树脂类涂料时,需要在热喷涂后通过烧结再加热让涂膜重新熔融。

 热喷涂机包括气体喷涂机和等离子喷射喷涂机等种类。

粉末涂装(热喷涂法)

 【图1】中是气体热喷涂机的原理,【图2】中是装置构成,【图3】中是等离子喷枪的结构。
气体热喷涂是通过氧气和乙炔气(或丙烷气)的燃烧产生2,000~3,000
℃的高温火焰。通过让压缩空气包围该火焰喷出,在调节火焰长度的同时还能够防止粉末涂料氧化。粉末涂料被泵送到火焰中心,以熔融或半熔融状态喷射到工件上。

 通常,为了提升涂料的附着性,可将工件预热至100~200℃,或在热喷涂后对表面进行加热,让涂料再次熔融,从而使涂层变得平滑。
由于这种工艺方法无需使用烘箱,因此可应用于大型构造物、户外作业、化工设备大型容器内部的厚涂层等。

 等离子喷射热喷涂如【图3】所示,是通过在喷枪内的阴极和阳极之间通直流电来产生电弧,然后向电弧中注入惰性气体,气体被电弧的高温电离而产生等离子体。
当电离后的高温气体被电弧周围流动的气体和冷却水冷却时,由于电子、阳离子、原子之间发生的可逆键合,在等离子体火焰中会产生一种反应热,并让等离子体温度达到20,000
℃以上。作为实施案例,可使用DC50-75V/130-150A、氮气50~70 l/分钟、冷却水15~20 l/分钟、环氧树脂粉末涂料30-60 g/分钟等。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities